Défis
Au début de la pandémie de COVID, une municipalité de l’ouest du Canada a contacté Wesco en vue de concevoir et d’installer un auvent solaire clé en main et une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) afin d’alimenter une nouvelle flotte de véhicules électriques. Les objectifs des clients consistaient à réduire les émissions de CO2, promouvoir des pratiques durables et minimiser l’empreinte carbone de leur flotte tout en respectant l’écosystème local, notamment la végétation naturelle, la migration et la nidification du grand héron bleu.
Solution
La solution conçue par l’équipe de Wesco consistait à optimiser l’exposition au soleil en analysant les niveaux de rayonnement solaire dans le stationnement et en déterminant l’emplacement et l’orientation les plus appropriés pour une installation solaire. Notre équipe en charge des énergies renouvelables a travaillé avec notre groupe OEM et a présenté un projet de conception complet pour approbation. La solution proposée comprend 105 bornes de recharge Charge Point CPF Level 2 pour la flotte, un système solaire intégré comprenant des modules, des onduleurs et des optimiseurs, un kiosque de distribution pour l’alimentation des chargeurs de VE.
Sommaire
- Le projet achevé génère environ 53 566 kWh d’énergie électrique par année.
- Intégration réussie de technologies visant à réduire l’empreinte carbone de la flotte de la ville et contribution à l’objectif de celle-ci d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040.
- Fourniture d’une installation solaire clé en main, d’un kiosque et un système de chargement de véhicules électriques écologiques aujourd’hui et dans le futur.
- Respect de la végétation naturelle et de la faune aviaire tout au long du processus de construction.
Résultats
Malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie et une fermeture temporaire pendant la saison de reproduction des hérons bleus, nous avons finalement été en mesure de terminer et de livrer le projet en respectant le budget. Le projet achevé génère aujourd’hui environ 53 566 kWh d’électricité par année, réinjectés dans le réseau. De plus, la réaction très positive du client confirme que ce projet primé a permis d’intégrer avec succès des technologies visant à réduire l’empreinte carbone de la flotte de la ville et contribuer à l’objectif de celle-ci d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040. Encore une fois, l’équipe de Wesco a démontré sa capacité non seulement à vendre des produits, mais également fournir des solutions répondant aux besoins des clients.
Installation et infrastructure de recharge de VE
Wesco possède les compétences et les partenariats nécessaires à la réalisation de l'ensemble du projet, avec une large sélection de bornes de recharge, une conception de réseaux et de systèmes de stockage, une participation à la rédaction de demandes de subventions et aux programmes d'incitation régionaux et nationaux, ainsi qu'un logiciel de contrôle de réseaux et de régulation des charges.